This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:FPGA 使用 SN75DP130作为 DP 到 PC 转换器、但有些看起来存在 AUX 超时

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174586/sn75dp130-fpga-used-sn75dp130-as-dp-to-pc-converter-but-some-appear-aux-timeout

器件型号:SN75DP130

 您好!

 一位客户通过 FPGA 确认 DP IP 功能。 他使用 SN75DP130作为 DP 转 PC 转换器、但某些显示器出现 AUX 超时。 详细的测试结果如下:

1. HP223、DP 端口1:AUX 通信正常、显示屏正常亮起。

2.HP224、LG、DP 端口0:AUX 超时。

3.Samsung:在测试期间仅显示一次、其他测试结果均为 AUX 超时。

   1. LG:N/P 振幅太小,与 AUX 原型不兼容。

             

      2. HP223端口1:工作正常

           

       3.HP224端口0(AUX TIMEOUT):与上述端口1相比、差异标记为红色圆圈。

          

请给我一些建议

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    它们是在 AUX_SRC 还是 AUX_SNK 上进行探测?

    在发生故障的情况下、 是否已在 DP130通电且从未切换时将 HPD_SNK 置为有效?

    您还能共享他们的 DP130原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    非常感谢您的回复。

    至于  HPD_SNK、显示屏始终连接 DP130并且没有插头或插座。  

    下面是原理图:

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    它们在何处探测 AUX 信号?  

    在不工作的情况下、当 DP130上电并且从不切换时、HPD_SNK 是否已经变为高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="58569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174586/sn75dp130-fpga-used-sn75dp130-as-dp-to-pc-converter-but-some-appear-aux-timeout/4429542 #4429542]AUX 信号的探测位置?  [/报价]

    它们探测 AUX 接收器信号。

    [引用 userid="58569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174586/sn75dp130-fpga-used-sn75dp130-as-dp-to-pc-converter-but-some-appear-aux-timeout/4429542 #4429542"]在不起作用的情况下、DP130上电后 HPD_SNK 是否已经变为高电平并且从不切换?

    客户反馈 DP130始终通电,并且 HPD_SNK 始终连接到显示屏、并且没有热插拔操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    如果它们切换 HPD_SNK、AUX 电压是否正确?

    谢谢

    David