This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177525/dp83826i-dp83826i

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83848K

Hallo、
由于具有1.8V MII 接口、我将 DP83848K 替换为 DP83826I。
为了尽可能降低布局变化、我希望保持磁性元件 H1102和设计中已使用的插孔。

您能否推荐 PHY 的连接电路-磁性元件-以太网插孔?
遗憾的是、我没有找到任何与此相关的应用手册。

谢谢、此致、
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您可以参阅数据表中的第10.2.1和10.2.2节。

    尽管使用 DP83826进行磁性测试的列表中未指定 H1102、但 H1102似乎符合数据表中的所有磁性元件规格。 因此、您可以使用磁性元件。

    请注意、中心抽头连接可能必须从 DP83848的连接更改为 DP83826的连接。

    --
    此致、
    Gokul。