This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941 - IC 退化的可能原因

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173884/ds90ub941as-q1-ds90ub941---possible-reasons-for-ic-degradation

器件型号:DS90UB941AS-Q1

大家好、

我发现仅其中一个特定模块报告了 CRC 错误和屏幕闪烁 DS90UB941。  如果我在同一电路板上使用新 IC 进行了更改。  我没有找到单个 CRC 错误。  

因此、故障是在 IC 之后发生的。 导致 IC 出现此类故障的可能原因是什么?  

是否存在硅问题、焊接曲线或接地不良? 等等? 您可能已经遇到了这种问题。  

 请提供详细信息。

谢谢、

Selva s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    发生这种情况的原因有多种、许多 CRC 误差都与过量噪声或 EMI 问题有关。 我将不得不与我的团队进行讨论、下周再见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、1. 我坚信这不是由于 EMI 干扰而发生的。  故障之后是 IC。 如果我移除此 IC 并将其安装到另一个模块中、我现在可以在正常电路板上看到相同的故障。   2.噪音是指电源电压噪音?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLEVA、

    您能否在 SER/DES 之间共享完整通道 s 参数、包括 PCB 和电缆? 这样、我们就可以对照 FPD III 通道规格进行查看  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

      串行器和解串器之间有足够的损耗预算。 阻抗看起来很好。 从硅的角度来说、整个链都很好。  

    故障发生在 IC、而不是模块。 因此、S 参数报告不会帮助调试此问题。  

    如果我在评估 PCB 上安装有故障的器件、它将开始生成 CRC。  

    谢谢、

    Selva S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    由于 IC 故障、您是否与 FAE 联系过? 如果此特定 IC 出现此问题、则最好在尚未进行该通信的情况下对 FA 的 E2E 进行跟进。

    此致、