This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:5位 DDR LVDS 设计支持。

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177253/lmh0340-5-bit-ddr-lvds-design-support

器件型号:LMH0340

大家好、

我们的应用是 MIPI 转 SDI 桥接器。 我们正在尝试利用将 MIPI 转换为 OpenLDI LVDS 的点阵半导体参考设计:

https://www.latticesemi.com/Products/DesignSoftwareAndIP/IntellectualProperty/ReferenceDesigns/ReferenceDesign03/MIPIDSICSI2OpenLDILVDS 

此方案唯一的缺点是 LVDS 的格式不是 LMH0340所要求的5位 DDR 格式。 因此、我们正在寻找有关5位 DDR 要求和/或参考代码的文档、我们可以将其移植到点阵 FPGA (LIFCL-40-9BG400C)中。

我找到 了 TI 已生成的参考 IP–是否可以请求访问 Xilinx 版本?

https://www.ti.com/tool/BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP 

同样、是否有详细说明5位 DDR LVDS 要求的文档、以便我们确定是否可以适当地移植到点阵目标?

最后、如果 TI 有另一种将 MIPI 转换为 SDI 的方法(使用电缆驱动器)、我们将随时为您提供建议。

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    请向我发送一份朋友请求以及您公司的电子邮件地址。 我们可以为您提供 Xilinx 示例代码。 它还附带一些文档。

    我不知道任何 TI MIPI 转 SDI 视频帧转换 包。 也许 FPGA 供应商可能会有一家或另一家、然后您需要将它们组合在一起。 我相信、这基本上与您所做的类似:使用 FPGA 进行此格式转换。 SDI 视频帧格式有很多、因此支持这些不同的帧可能具有挑战性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nasser、

    请求/电子邮件已发送。

    此致、

    Iain