This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:EML 驱动器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177197/onet1151l-eml-driver

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件: ONET1141L

您好!

除了阻抗匹配之外、是否有任何禁忌可将 ONET1151L 与 EML TOSA 配合使用?

如果没有、是否有可能匹配 ONET1151L 的阻抗以用作 ONET1141L?

我想 在 一个电路板上设计一个针对 DML 和 EML TOSA 的测试电路、但我不想更改激光驱动器。 请勿判断、只需帮助(我知道、这不是最好的想法)。   

此致
Jedrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    ONET1141L 的设计和特性是支持50 Ω 负载和高偏置电流、而 ONET1151L 被设计成支持一个 DML 二极管的10 Ω 负载。 这些互换使用尚未得到验证/表征、我担心我们可能会陷入一些未知状态。 建议为每个器件设计两个电路板。

    此致、Nasser