This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:在没有爆震信号的情况下、芯片输出引脚具有一个积分信号输出

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174893/tpic8101-in-the-absence-of-a-knock-signal-the-chip-out-pin-has-an-integral-signal-output

器件型号:TPIC8101

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

根据数据表配置爆震芯  片后、芯片的 OUT 引脚具有积分信号输出、而不会产生爆震信号。

 图1.

 图2.

按照图1中的示例配置进行操作。图2显示了测试信号、其中紫色是窗口信号、蓝色是 TPIC8101输出引脚信号、绿色是输入爆震信号。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    更详细一点有助于我们了解问题。

    1.客户是在使用我们的 EVM 还是他们自己的 PCB?
    如果是他们的 PCB、他们能否提供原理图和布局?
    2.他们能否提供设备设置?
    3.客户期望看到他们的波形是什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    以下是客户提供的信息。

    它是 他们自己的 PCB。  请参阅数据表上的电路:

    它是  TPIC8101的设置吗? 我根据 数据表上的示例对其进行了配置。

    3. 我了解到,在 未连接爆震模拟信号时 TPIC8101的输出应持续为高电平或低电平,图片中的蓝色波形应仅在引入模拟爆震信号后输出。

    此致、

    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    什么是电源电压?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy。
    我没有看到明显的错误、我将深入研究它、并在星期二之前更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    对拖延表示歉意。

    如果您有 EVM、您能否配置与电路板相同的器件、并查看您是否在相同条件下看到输出信号?

    如果他们没有 EVM、请让客户尝试以下操作:

    1. 爆震传感器是连接到 TPIC 还是断开连接?
    2. 如果已连接、断开连接是否会更改输出?
    3. 检查 打开的爆震_H 和爆震_L 引脚上的信号/噪音。    
    4. 检查 VCC 和 VREF 线路上的噪声。
    5. 将 INOP_H 和 INOP_L 点短接在一起、
        -这是否会改变输出信号?

    此致、
    John