This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI 和 TUSB321之间的 ESD HBM 差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177870/tusb321ai-esd-hbm-difference-between-tusb321ai-and-tusb321

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321

尊敬的团队:

客户想知道 TUSB321AI 和 TUSB321在 HBM 等级中有何区别?哪些 TUSB321支持+/-7000V、但 TUSB321AI 仅支持+/-3000V?

在进行新设计时、首选哪一个?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy:

           这是其他一些差异、但仍然更喜欢 TUSB321A

    此致

    Brian

    功能 TUSB321 TUSB321A
    VDD 范围 4.5V 至5.5V 4.5V 至5.5V
    UFP 工作电流 100 μ A µA µA μ A
    ID 引脚故障安全 否 是的
    通过 GPIO 进行电流检测 是的。 除非移除/插入电缆、否则无法检测电流广播的变化 是的