This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212-Q1技术支持

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177842/hd3ss3212-q1-hd3ss3212-q1-technical-support

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

现在我的客户在 USB 充电盒中使用了 HD3SS3212-Q1、但目前客户反馈存在问题:当芯片插入到 TYPEC 的正面和背面时、他们发现 POL (控制 HD3SS3212的 POL)可以正常发出。 但是、当 POL 为低电平时、插入和拔下 typedC 器件系统不是问题。 但是、如果偶尔出现反向插头(POL 为高电平时)并且无法识别 USB 器件、请检查电路图以了解可能的问题(常见问题已被重复问题等芯片所取代)。

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得 POL 信号? 您有 CC 控制器还是 PD 控制器?

    此致

    Brian