This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:具有集成磁性元件的 RJ45

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177867/dp83867e-rj45-with-integrated-magnetics

器件型号:DP83867E

大家好、

我们想知道是否可以将 TI 的 dp83867ergz 以太网 PHY 与具有集成磁体的 RJ45配合使用。 带有集成磁性元件的 RJ45、尝试使用 Tyco Electronics P/N 5-2301995-1。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    上述磁性元件的所有中心抽头都短路。 DP83867不支持中心抽头短接的磁性元件。 因此、该磁性元件无法使用。

    --
    此致、
    Gokul。