This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534A 的中断复位

Guru**** 2872170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177885/pca9534a-resetting-of-interrupt-for-pca9534a

器件型号:PCA9534A

您好!

在数据表中、第16页提到"当端口上的数据更改为原始设置时、会重置中断电路、从产生中断的端口读取数据。"

原始设置是什么意思?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始设置是上次读取端口时的输入状态。

    例如、假设输入为低电平、并且您读取端口。 现在中断被禁用。 如果输入变为高电平、则中断激活。 如果输入在端口被读取前再次变为低电平、则中断被取消。

    这意味着某些输入上的短脉冲只会导致中断输出上的短脉冲、并且您可能无法检测发生在哪个引脚上。