This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:一个收发器是否可以断电5V、而总线上的另一个收发器是否可以断电3.3V?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177798/sn65hvd230-can-one-can-transceiver-be-powered-off-5v-while-another-transceiver-on-the-bus-is-powered-off-of-3-3v

器件型号:SN65HVD230

大家好、让一个上行 SN65HVD230以5V 运行、而具有 SN65HVD230的其他 CAN 节点以3.3V 运行是否存在任何可能的问题? 是否存在潜在的反馈问题? 还是收发器知道使用正确的隐性电平电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的! 3.3V 供电的 CAN 收发器可与5V CAN 收发器在同一总线上运行。 之所以能够实现这一点、是因为 CAN 接收器仅对 CANH 和 CANL 之间的差分敏感。 由于3.3V 供电的收发器能够在 CANH 和 CANL 之间产生有效的显性电平(>900mV)、因此无论本地电源电平如何、所有节点都将其输出识别为有效信号。  

    使用混合节点网络的缺点是总线的共模电平会随着总线在具有不同电源电平的收发器之间切换而发生变化。 虽然这对 CAN 接收器来说不是问题(忽略共模)、但这会对系统的辐射发射产生影响。  

    SN65HVD230数据表的第11.3.1.3节还涵盖 了5V CAN 系统中3.3V CAN 的互操作性主题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Eric Schott。