This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:ICS854S058I 替代产品

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177507/tmuxhs4412-ics854s058i-replacement

器件型号:TMUXHS4412

各位专家、您好!

我们是否有合适的解决方案来替代 ICS854S058I? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安:

      我们没有1:8多路复用器。 您可以向 INT_MUX 团队进行检查。

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您知道需要通过多路复用器的信号频率吗? 我们没有支持2.5GHz 的8:1差动多路复用器、但如果它们仅需要500MHz 范围内的某个器件、我们也有其他选项。

    请告诉我、您是否可以帮助了解这一点。

    谢谢!

    Bryan