This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:RSVD1引脚是否可被拉低?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176924/tusb2e22-can-rsvd1-pin-be-pulled-low

器件型号:TUSB2E22

您好!

我希望能够互换使用 TUSB2E22和 TUSB2E22A、而无需对电路板进行任何其他修改。 要将 TUSB2E22A 置于"向后兼容"模式(使 PHY 设置与 TUSB2E22相同)、必须将 SCL 拉高、将 SDA 拉低。 在 TUSB2E22上、这些引脚分别对应于 RSVD2和 RSVD1。

在 TUSB2E22的数据表中、它说要将一个1k 上拉电阻器连接到 RSVD1和 RSVD2引脚。 但是、为了使 TUSB2E22A 处于向后兼容模式、我需要将一个下拉电阻器连接到 SDA/RSVD1。 如果 RSVD1连接到下拉电阻器而不是上拉电阻器、TUSB2E22是否仍能正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您可以在布局上为 RSDV1/RSVD2放置 PU 和 PD、但只需焊接一个基于2e22或2e22A 的电阻器即可。 但是、我会在我从系统中获得答案后向您提供更新。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!