This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:镜像模式下支持自动 MDI-X

Guru**** 2768985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594972/dp83867is-auto-mdi-x-support-in-mirror-mode

器件型号:DP83867IS

您好!  

我们希望在10/100配置中使用镜像模式。  

因此、在本例中、如数据表中所述-包含 D 和 B 映射的地图以及 C  

我们想要映射- A 与 C、B 与 D。这是可行的吗?  

这种自动 MDI-X 还适用于镜像模式吗?  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    自动 MDIX 在镜像模式以及强制 MDI/MDI-X 模式下工作。 我相信这将解决您的连接需求。

    此致、
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    因此、根据您的陈述、如果我们可以 连接"PHY MDI 对 C 至 RJ-45对 A"和"PHY MDI 对 D 至 RJ-45对 B"。 我们唯一需要确保 PHY 应配置为镜像模式的事情。  

    我对第8.4.6.7节(随附的快照)中的数据表陈述感到困惑。 与 MDI 和 MDI-X 中的这条语句一样、配置 A 与 D 映射、B 与 C 映射  

    请再次确认。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    该表有点混乱、因为它显示了 PHY 内部驱动程序的连接、仅与端口镜像选项相关。

    MDI/MDIX 多路复用器是端口后镜像、因此、在 MDIX 模式下、通道 A 仍将充当通道 B。

    我认为 DS 的这一部分可以澄清、我将对更改进行排队。

    此致、