This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:适用于 USB-C 输入的 TUSB4020B

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595374/tusb4020bi-tusb4020b-for-usb-c-input

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TUSB320HAI

您好、Sirs、

我有一个2端口2.0 USB 集线器查询、它需要支持 USB-C 输入。

我是否可以将 TUSB4020B 上流端口连接到 USB-C 连接器的双 D+/D-引脚。 我是否需要为此 D+/D-引脚添加 SB 开关?

和下拉示例:CC1和 CC2引脚上的5.11K ?

是否有不正确的地方? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

       您需要的是使用 TUSB320HAI 等 CC 控制器、并将集线器的 DP 直接连接到 Type-C DP 连接器引脚以及 DM 信号。

    此致、

    迭戈。