This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 集线器消耗的电流过大、无响应

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595575/tusb4020bi-usb-hub-drawing-too-much-current-not-responsive

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我在 PCB 上有一个 TI USB 集线器、它在3.3V 电源轨导通前在1.1V 电源轨上消耗150mA 的电流、在3.3V 电源轨导通时消耗大约230mA 的电流。  数据表规定电流消耗约为80mA。  该器件似乎无法正常工作、因为我的上游 PC 在插入时无法识别 PCB。  但是、我在没有发现任何问题的情况下追踪了所有引脚。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集线器是否处于 SMBus 模式? 在该模式下、集线器可能会消耗更多电流、并且在 SMBus 主机清除 cfg_active 位之前不会连接到上游。 如果不需要 SMBus 模式、将 SMBUSz 上拉为高电平或依靠内部上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定的。 感谢您的快速响应。 它就在这里。