This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:带 DS125MB203的 USB3.1

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595552/ds125mb203-usb3-1-with-ds125mb203

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: TUSB321AI

您好!

简短的问题是否可以将 DS125MB203用作 USB3.1多路复用器第1代和/或第2代?

背景是我已经在原理图中使用了它、只使用了一半。
现在、我想将其的另一半用作 USB 3.1多路复用器、并结合 TUSB321AI 等 CC 控制器在超级速度对之间进行切换。

此致

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    我尚未在 USB3.1环境中测试 DS125MB203。  但是、MB203与 PCIe 1/2/3代兼容、USB3.1确实利用了 PCIe 中的许多电气规范。

    此致、

    Lee