This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:询问 DP83848复位引脚波形

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595424/dp83848c-asking-for-the-dp83848-reset-pin-waveform

器件型号:DP83848C


大家好、

对于 DP83848复位引脚、该设计在波形下方施加-0.6V 电压、这是否会损坏芯片?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    是的、-0.6V 超出器件的绝对最大值。 所示波形的长期应用可能会随着时间的推移而损坏器件。

    此致、