This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于在同一电源上使用

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595368/pca9306-about-using-on-the-same-power-supply

器件型号:PCA9306

我对表示法 PCA 9306有疑问。

尽管数据表中指出两个电源(VREF 1、VREF 2)需要电势差、但它是否可以与同一电源配合使用?
作为一个目标、我想进行 EN 控制并断开总线。

例如、是否可以将二极管或类似二极管连接到 VREF 1侧以产生电压差并使用它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的论坛成员:

    我们的器件具有不同电平下的电压特性、因为该器件专门设计用于进行 I2C 转换/电平转换、但这并不意味着它不能在两个电压处于同一电平下工作。  数据表显示了如何连接器件以断开总线、请参阅以下内容:

    确保将200k 电阻器与 Vref2和 EN 连接串联。

    -弗朗西斯·胡德