This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:不带 DDC 的眼图扫描

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593983/tmds181-eye-scan-without-ddc

器件型号:TMDS181

大家好、

我的客户将使用 TMDS181作为信号源分配器等
客户希望使用 TMDS181眼图扫描功能。

因此、客户评估了 TMDS181RGZEVM 眼图扫描功能与眼图扫描工具。
客户在将 DDC 输入到 TMDS181RGZEVM 时获得了眼图、
但在 DDC 未输入到 TMDS181RGZEVM 时无法获取它。

客户有以下两个问题。

(1)当 DDC 未输入到 TMDS181时、我们能否从 TMDS181获取眼图?

(2)如果我们可以从不带 DDC 的 TMDS181获取它、是不是由于眼图扫描工具
   不带 DDC 的 TMDS181RGZEVM 无法实现这一目标?

请告诉我答案。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio:

    TMDS181仅监控 DDC TMDS_CLK_Ratio 的变化、您甚至可以通过本地 I2C 写入该位。

    您能否确认您何时没有访问 I2C 寄存器的 DDC?

    EyeScan 工具仅用于确定眼图当 TMDS181处于重定时器模式时、如果源极和接收端没有 DDC、则源极将发送默认分辨率(可能很小)以将 TMDS181设置为重定时器模式。

    如果没有 DDC、请在 EyeScan 工具中检查 PLL 是否已锁定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises - San、

    感谢您的快速回复。

    客户在 EyeScan 工具中确认、PLL 在没有 DDC 时解锁。

    客户可以访问 I2C 寄存器、因此我请求客户读取所有寄存器
    没有 DDC 时对寄存器进行编程。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises - San、

    我听说客户解决了。
    它是由信号发生器故障引起的。

    通过使用正常的信号发生器、客户可以获得眼图
    当 DDC 未输入到 TMDS181RGZEVM 时

    感谢您的支持!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio-San:

    应用程序现在正在运行的好消息!
    请记住、TMDS181监控 DDC 是否符合 TMDS_CLK_Ratio、这在切换到高于3.4Gbps 的数据速率时非常重要。 他们必须手动控制该位。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises - San、

    感谢你的建议。

    此致、
    富米奥·纳卡诺