This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:EDP 输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594365/sn75dp159-edp-input

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

你(们)好

我们假设使用 SN65DP159、如下所示。

有可能吗?

您能否查看此用例是否存在任何问题?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入必须为 DP++、才能转换为 HDMI。
    不过,我已将您的问题转交给 DP 专家。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    我们没有从 DP 到 HDMI 的协议转换器。
    DP159是一款从 DP++到 TMDS (HDMI)的电平转换器

    DP++是 DisplayPort 双模、这是一个也可以发送 HDMI 视频的显示端口、视频将进行交流耦合。
    要将 HDMI 交流耦合视频转换为 HDMI TMDS、您需要 DP159等器件。

    遗憾的是、我们没有您要查找的器件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Moises

    感谢你的答复。

    贝斯特雷加兹