This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:具有 AutoDirection 的 RS485

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595351/sn65hvd72-rs485-with-autodirection

器件型号:SN65HVD72

尊敬的先生  

我想知道哪种 TI 解决方案可以支持 RS485 AutoDirection、就像 MAX13487E/MAX13488E 一样

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    TI 没有直接兼容的收发器、尽管标准 RS-485收发器可以通过实施失效防护终端(A 引脚拉高、B 引脚拉低)、将 D 输入连接到低电平来实现类似的行为、 然后、受控 DE 变为高电平以发送"零"位、而低电平则以发送"一"位。

    实现 RS-485收发器自动方向控制的另一种方法是使用单稳态多谐振荡器在数据帧导致 D 输入切换时启用收发器。 以下是实施此方法的参考设计:

    www.ti.com/.../tida-01090

    该电路的优势在于主动驱动"一"和"零"电平、从而保持 RS-485合规性。

    我希望这对您有所帮助-如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大