This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:用于医疗应用和 Windows 驱动器的 LMH0340/1

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594669/lmh0340-lmh0340-1-to-be-used-for-medical-application-and-windows-driver

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0341

LMH0340/1适用于医疗应用(不危及生命)

它是一种图像处理应用。

是用于 Windows 7或嵌入式 Windows Compact 的驱动程序、用于在 I2C/SMBus 上初始化 LMH0340/1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavesh、

    1.对于不危及生命的医疗应用、可使用 LMH0340和 LMH0341。

    LMH0340和 LMH0341旨在供 FPGA 使用、因此所有编码示例和工具都是为 FPGA 提供的、而不是直接为 IC 提供的。 TI.com 上 LMH0340和 LMH0341产品文件夹的"工具与软件"选项卡中提供的文件是可为您提供示例 FPGA 代码的安装程序。 除了提供示例代码外、安装程序不会实施或执行任何操作。

    此致、

    Michael