This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:有关 DS100KR401在某些应用中的操作的问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, TLK10232, DS100KR800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594515/ds100kr401-questions-regarding-the-operation-of-ds100kr401-in-certain-applications

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件: TLK10232DS100KR800

我在以下路径中使用 DS100KR401。。

                                                            光纤

具有10G-KR 端口<--> DS100KR401 <---的 SBC >光学收发器<--- >光学收发器<--- > TLK10232 --- > SBC 上的 XAUI 端口

我无法在10G-KR 端口和 TLK10232上的有效 KR 端口之间实现10G 链路。 现在、在 TLK10232上、我们关闭了自动协商和链路训练。 在之前的 TLK10232应用中、TI 告知我们应禁用这些功能。 我们没有得到关于为什么我们需要关闭它们的详尽解释。 但是、我们禁用了这些功能、并且能够使链接正常工作。 在上面所示的路径中、SBC/10G-KR 端口启用了自动协商和链路协商(并且不容易禁用)。 我的问题是、我们是否需要在10G-KR 端口上禁用自动协商和链路训练、以便在通过上述光纤路径时能够在 TLK10232上进行链路?

此外、特别是对于 DS100KR401、当模式选择为10G 与10G-KR 时、

1) 1)这具体意味着什么?  此外、无论 ENSMB 引脚的状态如何、MODE 引脚是否被识别?

2) 2)如果 DS100KR401处于10G-KR 模式、则数据表显示……

"在10G-KR 模式下运行时、DS100KR401可透明地允许主机控制器和端点优化完整链路并协商802.3ap 标准中定义的发射均衡器系数。 这种链路训练协议的无缝管理确保了系统级互操作性和最小延迟。"

 这是否意味着对寄存器的任何写入都将被忽略、DS100KR401会根据与所连接的任何-KR 器件的协商来设置 EQ、VOD、DEM 值? 还是只是将 DS100KR401的输入之间的信息透明地传递到输出?

3) 3)如果 DS100KR401是培训流程的一部分、但从未建立链路、这是否意味着它无法找到允许它链接的设置集?

4)在此处测试硬件时、我们使用 OTS 介质转换器(特别是10G_KR)连接到 DS100KR401。 当我们使用不符合10G-KR 标准的数据流时、如果设置为10G-KR 模式、DS100KR401将执行什么操作。

我们正在尝试调试硬件、因此我们非常感谢您在这些领域提供的任何帮助。 如果您对具体设置有任何疑问、请在此处发帖、我将向您解答。

谢谢、

Michael Nycz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    光连接无法传送模拟链路训练信息。  除非您有支持10G-KR 的特殊光学模块、否则无法支持链路训练。

    此外、特别是 对于 DS100KR401、当模式选择为10G 与10G-KR 时、

    1) 1)这具体意味着什么?  此外、无论 ENSMB 引脚的状态如何、MODE 引脚是否被识别?

    (Lee)是、MODE 引脚默认优先于 SMBus 寄存器/ENSMB 引脚。 如果需要、可以使用 SMBus 寄存器写入来覆盖 MODE 引脚。

     如果 DS100KR401处于10G-KR 模式、则数据表显示……

    "在10G-KR 模式下运行时、 DS100KR401 可透明地允许主机控制器和端点优化完整链路并协商802.3ap 标准中定义的发射均衡器系数。 这种链路训练协议的无缝管理确保了系统级互操作性和最小延迟。"

     这是否意味着对寄存器的任何写入都将被忽略、 DS100KR401会 根据与所连接的任何-KR 器件的协商来设置 EQ、VOD、DEM 值? 还是只是 将 DS100KR401的输入之间的信息透明地传递到输出?

    (Lee): DS100KR401无法与其他10G-KR 收发器协商。  它将在协商期间保持 EQ/VOD/DEM 配置设置。  DS100KR800非限幅输出特性允许波形的模拟品质通过、因此控制协商的接收器可以正确决定如何优化通过 DS100KR401的10G-KR Tx 驱动的均衡系数。

    3) 3)如果 DS100KR401 是培训流程的一部分、但从未建立链路、这是否意味着它无法找到允许它链接的设置集?

    (Lee): 是的、如果未建立链路、则静态 DS100KR401设置和链路协商组合无法制定 可行的解决方案。  在某些情况下、减少 DS100KR401均衡和去加重设置将实现更一致的协商。

    4)在此处测试硬件时、我们 使用 OTS 介质转换器(特别是10G_KR)连接到 DS100KR401。 当我们使用不符合10G-KR 标准的数据流时、 如果 设置为10G-KR 模式、DS100KR401将执行什么操作。

    (Lee):以10G-KR 模式运行 D100KR401不会对传输波形产生很大影响。  由于发送器电压增益已增加、在 KR 模式和非 KR 模式之间切换应突出显示更一致的输出电压。  在任何一种情况下、DS100KR401都将均衡并重新传输传入的数据。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、
    非常感谢您的回答。 自动协商也会如此吗? 意味着通过在数据路径中引入光学部分(类似于链路训练)、自动协商握手将会停止?

    Mike Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、无法通过光纤连接完成10G-KR 和 SAS-3中提供的链路训练。

    此致、

    Lee