This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:MAX3232E-Q1是否可在 Ta =℃μ s 的条件下工作?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595121/max3232e-q1-is-max3232e-q1-operable-at-ta-95

器件型号:MAX3232E-Q1

大家好、

我有两个问题、如下所示。

1)
数据表显示"工作虚拟结温"为150℃(MAX)。
"虚拟操作"是什么意思?

2)
 MAX3232E-Q1是否可在 Ta =℃μ s 的条件下工作?
我听说在  我的客户的汽车应用中、Ta (环境温度)可能会升高到95℃。



我了解 了–40至85℃条件下显示的电气特性的最大值和最小值、但我想确认以上内容。
感谢您的支持。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

     

    您可以在此处找到"虚拟结温"的定义。 https://www.jedec.org/standards-documents/dictionary/terms/virtual-junction-temperature-internal-equivalent-temperature-tj。 尽管该值可能不会与实际结温精确相等、但可以使用它来估算该值、人们通常会认为它们是相同的。  

    从数据表中可以看出、封装热阻抗为108°C/W 如果环境温度为95°C,则该部件不会使结温超过150°C 的最大功耗约为500mW (5V 电源时为100mA)。 换言之、如果芯片不消耗太多功率、它可以在95°C 下工作 但在这种情况下、无法保证数据表中的参数、因为器件的额定温度仅为85°C 希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、