This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:I2C 信号(SCL、SDA)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595139/ds90ub928q-q1-i2c-signal-scl-sda

器件型号:DS90UB928Q-Q1

大家好、

数据表显示了以下有关 I2C 信号(SCL、SDA)的信息。



是否可以上拉至另一个不是 DS90UB928Q-Q1的 VDD33的3.3V 电源?
在这种情况下、我假设在 VDD33上电后另一个3.3V 电源上电。

我相信,如果不可能有 Hi-Z 的话,是可能的,但我想确认,以防万一。
问题的背景是我客户的系统配置和上电顺序。


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、这应该是可以的。

    此致、