This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594493/sn65dp141-sn65dp141

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TUSB546-DCI

在我们的设计中,eDP 电缆是同轴电缆+FPC+Sub/B+同轴电缆。

信号可能在连接过多时丢失。

我们想在 Sub/B 添加转接驱动器

但我们没有电缆回损日期,因此我们想知道 IC 的输入信号限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    对于 DP1.3/1.4应用、我们建议将 TUSB546-DCI 用作 DisplayPort 转接驱动器。
    如果应用是 DP1.2、则有 DP130。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

    我们讨论的是 eDP1.4而不是 DP1.3/1.4。

    EDP 电缆为同轴电缆+FPC+Sub/B+同轴电缆。

    信号可能在连接过多时丢失。

    我们想在 Sub/B 添加转接驱动器

    但我们没有电缆回损日期,因此我们想知道 IC 的输入信号限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    eDP1.4基于 DP1.2a。
    DP130支持该数据速率、我们提供了适用于 eDP 应用的应用手册
    我将通过电子邮件提供可用文档。

    此致