This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:适用于 TCA9509的 EVM

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9802EVM, TCA9517, TCA9802, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595173/tca9509-evm-for-the-tca9509

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9802EVM、 TCA9517、 TCA9802、 TCA9800

是否 有适用于 TCA9509的 EVM 可供客户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     

    但没有特定的 TCA9509 EVM、您可以使用 TCA9802EVM 评估 TCA9509。 TCA9802EVM 具有两个插座、一个用于 TCA9802 (新发布的 I2C 缓冲器)、另一个用于传统 I2C 缓冲器、例如 TCA9517的 TCA9509。 这允许在两个器件之间进行评估和比较。

     

    我还推荐   TCA9802 (或具有不同电流驱动强度的型号之一:TCA9800/01/03),而不是 TCA9509,因为该新器件采用集成电流源的新架构,可实现:

     

    • 更好的信号完整性

    • 为 I2C 从器件提供更低的电压支持

    • 功耗呈指数级降低(与标准 I2C 缓冲器相比小于50uA ~1mA)

    • 消除了静态电压偏移、有助于降低通信问题的风险

     

     

    我们发布了应用手册和博客,以提供有关新系列的更多详细信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

     

    此致、

     

    Kaitlyn