This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:TL16C752B 的替代产品

Guru**** 2906850 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595163/tl16c752c-replacement-from-tl16c752b

器件型号:TL16C752C
主题中讨论的其他器件: TL16C752D


您好!

我的客户正在考虑从 TL16C752B 替代 TL16C752C。

在 TL16C752B 的电路板上安装 TL16C752C 时、该功能是否正常?
(不使用替代函数。)

如果有任何通知、请告诉我。


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itabi 您好

    我建议您推荐 TL16C752D 版本、此版本可解决 C 和 B 版本不同的问题。但是的、是直接替换 B 版本

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科