This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171未能在施加活动 DVI 输入的情况下复位

Guru**** 2767115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TPS74201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594863/tmds171-tmds171-fails-to-reset-with-active-dvi-input-applied

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件: TPS74201

我们使用的 TMDS171器件在很大程度上运行良好。  我们的设计是引脚搭接模式下的灌电流侧应用。  我们发现、如果在输入端不存在 DVI 的情况下重启电源、器件将复位并正常工作。  但是、如果输入端存在 DVI、则器件将不会正确复位。 即、在加电后没有有源输出。

我们使用 TPS74201 (根据 EVB 原理图)为器件供电、并在 OE 线路上使用220nF 接地。  (我们还尝试增加此值以延长复位时间。  这没有产生任何明显的差异。)

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在 应用中、HPD_SNK 是否始终拉高?  或者、当电源断开时、它是否切换为低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。  HPD_SNK 会永久拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    请尝试将 HPD_SNK 永久移除为高电平、让此引脚由显示屏驱动。

    此致