This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509 /未使用总线的连接

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594742/tca9509-tca9509-connection-of-unused-bus

器件型号:TCA9509

您好!

我知道 TCA9509 具有用于 I2C 总线的 SDA 和 SCL 总线、但现在我的客户考虑将其用于其他用途、他们只需要一个通道。 那么、它们是否可以使未使用的总线保持开路或需要连接 VCCx 或 GND?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    如果您只想使用一个正常的通道。 我建议将未使用的通道短接至接地端、但如果您将其保持断开状态、它也会起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    他们还将尝试其他什么用途?  我不明白他们希望如何通过移除 SCLK 或 SDATA 来与器件通信?  您需要两个信号进行通信。  请更详细地解释他们要做什么。

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    我的客户考虑使用 TCA9509转换 HDMI DDC SDA/SCL 信号。 此外、他们还考虑将其用于 CEC 信号以使器件统一。 对于 CEC 信号、只需要一个通道。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!
    感谢您的澄清。 未使用通道的一侧应该被拉至接地或 Vcc、但不要让两侧悬空。 这可能会导致电流消耗过大。 例如、如果您希望使用 SCLA-SCLB 通道来执行 CEC 信号、那么我要将 SDAA 接地并使 SDAB 悬空、这只是因为如果使用 DGK 封装、它在布局中是一个短而方便的连接。
    -弗朗西斯·胡德