This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548AMRGER 与 TCA9548ARGER

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594924/tca9548a-tca9548amrger-vs-tca9548arger

器件型号:TCA9548A

您好!

有人能帮助解决 TCA9548AMRGER 和 TCA9548ARGER 之间的差异吗? 我在数据表或电气规格中没有看到任何提及。 仅提及2015年10月的更改"添加了新的可订购器件型号 TCA9548AMRGER "

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf

-Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    其内含"M"的器件型号在其封装卷盘中旋转90度(与"non-M"版本相比)。 两个可订购器件型号仅供客户根据其制造流程选择。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    为了增加 Max 的响应、该器件的 TCA9548AMRGER 的引脚1位于象限1、因为这可能是某些工厂的要求。 如前所述、除了方向之外、IC 没有变化。 TCA9848ARGER 的引脚1位于第2象限。

    此致、

    Kaitlyn