This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159

Guru**** 2548060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594684/sn65dp159-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

很抱歉打扰到。

有关 SN65DP159的一个问题需要您的帮助。

推荐使用数据表 、客户在输出引脚处添加了上拉电阻器(请参阅下图)

如果上拉电阻器连接到3.3V、并且接收器器件(DP 灌电流) 输入信号最大额定值仅为1.2V。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此图在数据集中不是、在 DP159中是 DisplayPort 重定时器应用手册。
    该方法具有50 Ω 上拉至3.3V 的电阻、以完成 DP159的输出电路、然后需要电容器来移除直流组件。
    最后、DP 灌电流器件将具有偏置电阻器、用于设置适当的偏置电压。

    此致