This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:线路接收器的内部终端

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595014/am26lv32e-internal-termination-for-line-receiver

器件型号:AM26LV32E

您好!

 在 AM26LV32E 数据表中,提供了内部端接故障安全功能,这是否意味着它还需要 Rt-端接电阻器或外部端接?

正在等待您的回复。

此致、

Balaji G K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    否、此器件在内部不实现端接电阻、因此仍必须在外部提供端接电阻。 它通过 A 和 B 输入引脚上的弱上拉和下拉电阻器实现内部失效防护偏置(等效电路请参阅数据表的第8.2节)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就这些

    感谢 Robertson 的答复