This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在重定时器模式下使用 HPD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TMDS181, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594416/tmds181-use-of-hpd-in-retimer-mode

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其它部件:TS3DV642HD3SS215

你(们)好

首先、下图是理想的。 但是、我们无法找到合适的开关解决方案。

因此、我们考虑使用 TMDS181和 TS3DV642进行以下操作。

此外、如果没有有效信号、我们希望使所有器件都进入低功耗状态。

下面是我们的想法。

我认为需要一些逻辑 IC 来处理通道选择的其他控制信号、但我没有显示它们来简化图像。

您能否检查我们的配置是否合理、并向我们提供您的观点?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    标准连接为:
    GPU -> TMDS181 ->接收器

    GPU 是否接收到 HDMI 视频?
    TMDS181的 HPD_SRC 信号是来自 HDMI 接收器并返回 GPU 的输出信号
    因此、TMDS 信号来自 GPU 并转至接收器;HPD 来自接收器并转至 GPU。

    假设 GPU 块是 HDMI 接收器。
    我们没有4:1 HDMI2.0开关、第2点的图将是我们建议的解决方案、我们还有 HD3SS215、以防您需要查看它。
    HDMI 接收器在未准备好接收视频时将 HPD 设置为低电平。
    TMDS181具有190k 的内部下拉电阻、可确保在 HPD 不为高电平时将其禁用。

    我们可以提供 TMDS181和 HD3SS215的参考原理图。

    此致