This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:EEPROM 刻录机驱动程序安装错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595036/tusb3410-eeprom-burner-driver-installation-error

器件型号:TUSB3410

您好!

EEPROM 刻录机的安装有问题。 最后、将出现消息框:

我安装了6.7.2.0驱动程序、但 EEPROM 刻录机仍然找不到任何设备。

我正在跑 WIN 10。

可以帮助我解决这个问题吗?

此致、

五、斯沃博达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是由 Windows 驱动程序签名验证引起的。

    要将其关闭,请打开命令行并键入: bcdedit /set testsigning on

    卸载当前的 EEPROM 刻录机、重新启动计算机并重新安装。

    要退出测试模式并重新打开签名验证,请键入  bcdedit /set testsigning off and restart。

    希望这对他人有所帮助。

    V. S.