This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:快速交换角色的时间

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594887/tps65983b-time-for-fast-swap-role

器件型号:TPS65983B

你(们)好,先生

 我对 TPS65983B 的问题是 TPS65983B 和手机之间快速角色交换的总时间。

我担心这个问题,如果面临高电流/高电压,我们需要 FRS 的裕度时间来通知系统防止损坏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    收到 FRS 消息后、主机承担源角色的时间少于150us。  

    此帖子包含有关 FRS 开关注意事项的更多信息: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/10/25/switch-it-quick-with-ti-39-s-fast-role-swap 


    Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FRS 时间取决于许多变量。 主要是系统电源轨上的电容量和该电容的放电速率。
    您能给我一些有关您的系统和应用的详细信息吗?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  ,  Eric Beljaars

    请参阅        e2e.ti.com/.../switch-it-quick-with-ti-39-s-fast-role-swap

    对于图1,假设 USB PD 主机 是移动 电话; 我将 TPS65983B 用于 USB PD 集线器。

     通常,充电器通过 USB PD 集线器为手机充电,并为手机和 PD 集线器的所有电路充电。

     如果突然取下充电器,负载开关可能会断开或关闭, 这会导致一个问题,即电源来自 PD 集线器或如何提供 PD 集线器电压

    为 TPS65983B 和其他电路维持足够的电压???

    因此、对于 PD3.0规格、快速交换角色的时间对于确定 PD 集线器的芯片功能关闭/打开非常重要。  

    我知道,充电器卸下后, PD 集线器会让 CC 引脚拉低,这样手机就可以检查 CC 引脚信号,并准备为 PD 集线器供电。

    我想知道 在 PD 集线器和手机之间传输所有信号后,手机向 PD 集线器提供电压的时间是多长???   

    对于 PD 集线器的硬件设计、我通常使用较大的电容来保持电压足够为 TPS65983B 和其他电路供电。

    请帮帮我。  谢谢