This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn65hvd3086e:询问 RS485芯片上的一般热插拔行为

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD51

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594300/sn65hvd3086e-query-about-hot-plugging-behaviour-in-general-across-rs485-chips

器件型号:SN65HVD3086E
主题中讨论的其他器件:SN65HVD51

您好!

我正在尝试实现4线制 RS485、而无需与微控制器交互。  我的电路是5V。  我想使用1/8负载器件和全双工。  目前、使能线路上的10k 电阻为高电平或低电平、用于 RE 和 DE、以便我希望加电并让器件发送和接收。  我对 RO 没有任何了解。  我目前的设置仅是两个具有以太网电缆长度的器件-我想大约是10米。

我在接收端接电阻器处获得4Vpp 差分信号。  我在 RO 两端都有一个上拉电阻器、电压为5V。

各种 RS485芯片的数据表都显示如下:"如器件功能表中所示、使能输入在驱动器使能和接收器使能上都具有默认禁用的特性。 这可确保器件既不会驱动总线、也不会报告 R 引脚上的数据、直到相关控制器主动驱动使能引脚。"

我认为,这一点一点一点一点也不清楚。  在我看来、函数表不是传达有关启动条件的信息的地方。

我认为这些器件处于某种禁用状态、我的问题是:"此器件需要什么样的启动序列?" 但它可能跨越多种器件。

是否需要在特定序列中加电后激活使能引脚?  是否可以同时激活发送和接收?  (我认为这应该是"全双工"。)

也许我正在为我的应用寻找错误的器件?   是否应该在没有使能功能的情况下使用某些器件?

提前感谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    这些器件实际上没有任何特殊的启动要求、听起来您打算实现的目标与器件的预期使用完全一致、因此不能立即清楚您为什么看不到接收器的输出。 为了确定几个简单的问题、您是否可以验证/RE 引脚是否保持低电平(有时人们不会意识到它是反向逻辑使能端)、以及 RO 上的上拉电阻是否至少为1kOhm (以便器件的输出可以轻松地"克服"它)? 输出永远不会激活、还是在 VCC 斜升后启动只需一段时间? 您会看到什么行为-卡在0V、卡在5V 等?

    为了解决您的一些问题-是的、可以(也很常见)在单个收发器上同时激活 TX 和 RX。 热插拔支持(或无毛刺脉冲加电)通常意味着当 VCC 太低而无法为器件供电时、芯片的输出将具有高阻抗、然后在完全加电后将假定处于正确状态(而不是驱动相反逻辑状态、 当它们被配置为被禁用时、它们变为被启用、等等)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Max!

    感谢您的回复。  请理解我最初的问题是关于 SN65HVD3086等芯片的一般性问题。  这些器件在 TI 内部以及与其他制造商有许多类似产品。

    我将10k 电阻器焊接在 DE 和 RE 引脚上的高低电平上。  我在 RO 上有一个4k7上拉电阻器。  我已经对偏置电阻器上的各种设置进行过处理。  它们的起始电阻为620欧姆、然后变为1k、现在完全被移除。

    我应该说、我在其中一个接收器上确实收到了大量数据。  这两个人从未收到过。  这让我相信这是一个加电问题、而不是偏置问题。  在整个测试过程中、我从未移除任何一个使能电阻器、但现在移除并更换了芯片。

    现在、我将为不同的芯片制作原理图和 PCB 模型。  我计划尝试使用 SN65HVD51、这是一款无任何使能功能的8引脚 SOIC。  数据应不受阻碍地流过器件。  它也是一个更小的封装、可释放一些布板空间。

    我的应用是一个仅使用我的设备的新 RS485网络。  我不需要担心热插拔问题、因为我的解决方案是一种固定的情况、在这种情况下、如果添加了新设备或需要更换旧设备、网络上的所有成员都可以关闭。

    我似乎总是能找到干扰!  我还学习如何使用声誉良好的制造商提供的发布正确数据表的器件。  尽管这些数据表中没有启动曲线、但目前 TI 仍是我选择的来源。

    我不是在做其他人的研发工作、恐怕我只会更换芯片、然后继续进行下一个干扰!

    再次感谢您的回复。  非常感谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您的更新、如果您遇到任何 HVD51调试问题、敬请告知。 您在 HVD3086上看到的情况很奇怪-我想通过一些进一步的探究、我们本来可以更好地了解正在发生的情况、但我当然明白、如果另一个芯片能够让您更快地启动并运行、您不想花时间进行调试。

    最大