This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:在写入 I2C 上的 TCA6408A 期间关断(停止 SDA/SLA)。

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594709/tca6408a-shutdown-stopped-sda-sla-during-writing-to-tca6408a-on-i2c

器件型号:TCA6408A

您好!

 

关于 TCA6408A 的恢复、我的客户提出了一些问题。

它们使用上电复位进行器件复位。 (RESET 引脚连接到 VCCI。)

 

主机关闭时(SDA/SLA 停止。) 在 I2C 上写入 TCA6408A 期间、

(问题)

(1)在上述情况下、TCA6408A 是否会挂起?

(2)如果是、他们认为可以使用复位引脚(硬件)从挂起状态中恢复。

作为其他解决方案、它是否可以使用来自主机的 I2C 控制(软件)进行恢复?

(3)关于上电复位的电源序列

a)保持输入 VCCI。

B) VCCP:开->关->开

上电复位的上述顺序是否正确?

 

他们确认,从主机(CPU)中的 WDT (看门狗计时器)恢复后,

TCA6408A 无响应。

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、
    1) 1)我不认为在这种情况下它应该挂起。
    2) 2)该器件不支持通过命令进行 I2C 复位。  复位可 通过 nRESET 引脚或 VCCP 的下电上电来完成。
    3) 3)您可以通过关闭 VCCP、然后再将其重新打开来进行复位。 是的、您可以在执行复位时保持 VCCI 打开。
    -弗朗西斯·胡德