This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:数据表上的图7和图8

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594426/tcan1051hv-figure-7-and-figure-8-on-datasheet

器件型号:TCAN1051HV

您好!

 为什么 Figure 7和 Figure 8相同? 它们是否正确?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    这是一个错误。 TPROP (LOOP)应该在 TXD 和 RXD 转换之间测量、并且不涉及 S 引脚。 感谢您指出这一点-我们将努力更正文档。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。
    正确答案与 TCAN1042数据表的图8相同?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的图。

    此致、
    最大