This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:将 VBB 用于单端接口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593497/sn65cml100-using-vbb-for-single-ended-interface

器件型号:SN65CML100
主题中讨论的其他器件: DS90LV011A

VBB 基准电压是否可用于将 SN65CML100的输入连接至3.3V LVCMOS 单端输入?  数据表介绍了单端 PECL 接口、但这可能适用于 CMOS 类型驱动器。 输入信号的最小 VIH 为2.0V、这似乎为 SN65CML100输入提供了足够的差分输入裕度。 VIL 将< 0.8V。  

信令速率为20MHz。  

对此类接口有任何疑问?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用 VBB 输出的分压器。  由于标称 VBB =~ 2000mV、并且 CMOS 阈值区域的中心为1.4V、因此我会尝试将分压器中 VBB 到 IN-引脚(引脚 B)的电压降低约600mV。  这种布置会将 CML100转换为 LVCMOS 到差分传输。

    DS90LV011A 等许多其他器件可自动执行此转换。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您提供有关电压分压输入基准的 VBB 电压的建议。

    例如 DS90LV011A。  在我的案例中、挑战是驱动器需要连接到电缆接口另一端的 CML 接收器。  CML 接收器在差分信号的每一侧具有50欧姆的上拉电阻、连接到 Vcc (3.3V)。  DS90LV011A 等 LVDS 驱动器能否在不修改上拉电阻的情况下直接连接 CML 接收器? 无法更改接收器上的上拉配置(包括电阻器值)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我现在明白了。  LVDS 器件可以与 CML 输入连接、但由于输出共模电压设置为1.2V、因此需要交流耦合。  如果对200Mbps 信号进行编码或扰频以实现直流平衡、则交流耦合效果良好。  如果信号必须进行直流耦合、则具有本机 CML 输出的器件是更好的选择。

    此致、

    Lee