This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:串联端接导致 SI 问题?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TPS22930A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594571/ts3usb221-series-termination-causing-si-issues

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TPS22930A

您好!

我使用此部件获取 USB 2.0 Type-A 连接器(此处连接的 USB 拇指驱动器)、并在两个 micro-USB 插座之间切换。 这样、客户端(Minnowboard Turbot)可以将映像加载到闪存驱动器上、当 TS3USB221控制信号切换(由 Minnowboard 远程控制)时、闪存驱动器中的映像可以加载到 SUT 上、反之亦然。 我的原理图如下所示:

PV_VBUS_OUT 由通过开关连接到 Type-A 插座的微 b 差分信号供电:这是使用 USB 控制信号和两个负载开关 TPS22930A 来完成的。 这种方法似乎可以正常工作、因为只要连接并打开相应的 micro-b、在 PV_VBUS_OUT 线路上的功率始终是恒定的5V。 您是否看到我在这里所做的工作有任何问题?

首先、我启用开关(USB_MUX_OE_N = 0)并通过客户端进行连接(USB_CTRL_CL = 1 => D = 2D 或 USB_DP = USB_DP_CL、USB_DN = USB_DN_CL)。 假设 TS3USB221现在基本上很短、USB 存储设备应通过我的板(接口板)连接到客户端(Minnowboard)、如下所示:

但是、当我连接这样的电路板并插入拇指驱动器时、拇指驱动器似乎持续尝试与现在的微驱动器建立连接、但从未尝试过。 当我移除差分信号上的33欧姆串联电阻并改为使用-0欧姆跳线时、便会建立连接。  过去、我们一直在 USB 2.0差分对上使用33欧姆电阻来降低 EMI。 建议如下所示:

https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-5052.pdf 

可能有人知道、为什么我在安装了33欧姆电阻器的情况下看到这个 SI 问题、而在安装了-0欧姆跳线的情况下进行了有效的 USB 连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅 USB2.0规范第7.1.1节、其中更详细地介绍了链接应用手册中描述的该串联电阻。

    由于驱动器实现只需要一个不具有高速功能的全速缓冲器、因此您应该在那里为互连应用放置0欧姆电阻器。

    还请确保在连接器和 TS3USB221之间使用90欧姆差分阻抗进行布线、并应用通用高速信号布局指南来优化您的 SI。

    http://www.ti.com/lit/an/spraar7f/spraar7f.pdf 

    此致

    Cevin