This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 接收眼图模板

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594203/dp83867e-sgmii-receive-eye-mask

器件型号:DP83867E

我在数据表中找不到有关此器件输入此器件的信号所需电平的任何信息。

我对 SGMII 接口所需的最小 RX 眼罩特别感兴趣。

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我们来看看 SGMII 规范。
    该器件将满足文档中的接收电气规格。

    SGMII 接收器输入电压范围:675mV 至1725mV
    Tsetup = 100ps (最小值)
    THOLD = 100ps (最小值)

    此致、
    Ross