This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS6598x 的 PID VID

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594417/tps65982-pid-vid-of-tps6598x

器件型号:TPS65982

如何从 TPS6598x 读取 PID 和 VID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您可以使用 TPS6598x 实用程序 GUI 进行读取。 在 GUI 中、选择"列表"、然后  在左上 角的 VID 是第一个寄存器0x00、DID 是下一个寄存器0x01。

    您还可以根据 PD 规范发送 get_manufacturer_Info 消息。

    谢谢