This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:与 MC20902兼容

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594369/lmh0341-compatibility-with-mc20902

器件型号:LMH0341

大家好、

LMH0341的输出是否与 MC20902兼容? MCP20902是一个 FPGA 桥接器、用于将 LVDS 转换为 MIPI D-PHY。

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    我查看了 MC20902数据表、认为 LMH0341输出与 MC20902输入不完全匹配。 我的担忧如下:

    MC20902是一款4通道+ CLK 器件、而 LMH0341是一款5通道+ CLK 器件。 MC20902数据表未提供有关它期望接收的 LVDS 输入格式以及该数据的时钟计时方式的大量信息。 这可能意味着 LMH0341虽然输出 LVDS、但不能作为 MC20902的可识别输入。

    LMH0341还使用 DDR 信令、以便输出 LVDS 信号在信号的上升沿和下降沿选通。 MC20902对于如何对 HS (高速)传入信号进行采样没有太多细节、因此我不确定它是否也能正确读取 LVDS 数据。

    MC20902似乎仅运行速率高达2.5Gbps、而 LMH0341的运行速率高达2.97Gbps、因此此处可能存在数据速率不兼容问题。

    为了更好地了解兼容性、我建议向客户索取方框图、以便更好地了解此器件组合的应用。

    谢谢、

    Michael