This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:端子电阻设计

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593811/sn75176a-terminal-resistance-design

器件型号:SN75176A

您好!

我们在设计中使用的是 SN75176、RS485收发器、它必须能够实现高达1200m 的通信。

我们想知道相同的端子电阻设计/值。

如果有任何可用的参考设计或设计值、请尽快与我们分享。

此致、

Joyal Borgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyal、您好!

    通常情况下、最好的解决方案是仅选择端接电阻、其值与所用电缆的差分特性阻抗相匹配。 对于 RS-485、通常为100欧姆至120欧姆。 在较高侧(120欧姆)使用阻抗对于像这样的较长电缆很有用、因为它会导致稍高的信号振幅、有助于抵消由于电缆电阻而可能产生的一些损耗。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供相关信息。 我想详细了解此收发器输入和输出侧的上拉和下拉电阻器要求。 是否有任何特定设计或公式来计算所需的上拉和下拉电阻器值?  

    谢谢、

    Joyal Borgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyal、您好!

    以下是有关 RS-485上电阻器选择和失效防护偏置的三个文档。 希望这对您有所帮助

    e2e.ti.com/.../slyt324.pdf

    e2e.ti.com/.../slyt514.pdf

    e2e.ti.com/.../snla031.pdf