This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003A-Q1的 VI (OFF)电压值

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592439/ulq2003a-q1-vi-off-voltage-value-of-ulq2003a-q1

器件型号:ULQ2003A-Q1


亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 ULQ2003A-Q1。
他们想知道 Vi (off)的电压。
然而、在 ULQ2003A-Q1的数据表中、Vi (on)的最大值被声明、但是最小值未被描述。
请告诉我 Vi (on)的最小值或 Vi (off)的电压。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    如果我的理解是正确的、那么您需要 Vi (on)的最小电压、这将保证输出被关闭。

    这里的关键是查看 Ioff 规格。 IOFF 最小规格为30uA、因此应将其设计为符合此最小规格。 有关这方面的详细信息、请参阅以下文章、如果您有任何疑问、请告知我:

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Alek-San、

    感谢你的答复。
    我将回复客户以下帖子。

    谢谢、Masami M.