This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:无法通过12G SDI

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593966/sn65lvcp114-trouble-passing-12g-sdi

器件型号:SN65LVCP114

我们正在设计一个当前包含 TI SN65LVCP114 2x1多路复用器/ 1x2多路信号分离器芯片的设计。  我们的应用适用于位速率为270Mb/s 至12Gb/s 的 SMPTE SDI 视频、我们仅使用芯片的2x1多路复用器部分。  通常、此器件用作2x1开关、可在两个较大的开关器件之间进行选择。

我们已经能够通过信号链传递6G SDI、但通过12G 时遇到问题。  该器件似乎面向10G 以太网类型应用、数据表未提供任何有关 SDI 应用或输入和输出交流与直流耦合的使用指南。  您能否让我们与能够为此器件提供技术支持的人员联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVCP114输入被偏置至 VCC-0.3标称值。  如果驱动输出共模电压不同、我建议使用交流耦合接口。

    此致、

    Lee