This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:LVDS 至并行输出映射、可实现 VESA 24位兼容性

Guru**** 2546240 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592344/ds90cf384-lvds-to-parallel-output-mapping-for-vesa-24-bit-compatibility

器件型号:DS90CF384

我计划在设计中使用 DS90CF384MTD IC。

我有一个工业温度应用、通过 NXP PTN34601 LVDS 桥接芯片从 SBC 接收24位 LVDS 视频。

该芯片可以 VESA 格式输出24位视频。

在线提供了 NXP 数据表中的一个格式示例。 它显示为以下格式:

NXP PTN34601 VESA 数据打包格式:
通道|位位置
     6  5 4 3 2 1 0
A     G0 R5 R4 R3 R2 R1 R0
B     B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1
C     DE VS HS B5 B4 B3 B2
D     NA B7 B6 G7 G6 R7 R6

我是否需要将这些位位置转换为 DS90CF384数据表第10页所示的解码表。

您是否有一个颜色位分配设计示例、用于解码我们将使用的并行 TTL 输入 LCD 显示屏的此数据格式?

感谢你的任何帮助。

James FResults、Terry Harikul

IEE Inc

Van Nuys、Ca。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册:

    www.ti.com/.../snla014.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    本应用手册以及 DS90CF384数据表第10页的表格向我展示了我只需要将输入表位位置映射到 DS90CF384输出端预期的位位置。