This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:同步信号的限制尺寸

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593681/sn65dsi85-q1-limitation-size-for-sync-signals

器件型号:SN65DSI85-Q1

您好!

下面让我确认一下。

--

根据数据表、如果是"左/右模式"、我了解同步大小存在限制。

"每行的通道 A 左侧输入或通道 B 右侧输入均不应超过1408像素、定义为½ μ V
最大线尺寸(WQXGA 2560x1600模式下为2560像素)加上10%余量。"

(有关详细信息、请参阅8.3.5 DSI 视频传输规格)

然后、我想确认在"单通道 DSI 至单通道 LVDS 模式"的情况下是否存在同步大小的限制?

客户希望按照分辨率输入/输出。

* 720x1920 (非1920x720)

在 "左/右模式"的情况下、此情况不可用、但我还希望您确认是否存在上述分辨率设置。

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马奇达、  

     在  单通道 DSI 转单通道 LVDS 模式下、DSI85支持720x1920分辨率。 我建议使用我们的 DSI 调谐器根据面板要求生成寄存器配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢你的答复。

     DSI85 在 单通道 DSI 至单通道 LVDS 模式下支持>720x1920的分辨率。 我建议使用我们的 DSI 调谐器根据面板要求生成寄存器配置。

    水平和垂直的最大尺寸是否有任何限制?

    (我担心消隐。)

    此致、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马奇达、

    您只需确认面板像素速率是否小于支持的最大154MHz。

    此致、
    Joel